PARTNER-Jet2
更新日: 2018年7月24日

京都マイクロコンピュータ株式会社
ルネサス製のRZ/G1シリーズのデバッグに必要な機能を備えたJTAGデバッガです。

製品概要

PARTNER-Jet2は、RZ/G1シリーズ用をはじめとするプロセッサ向けソフトウエアのデバッガです。ソフトウェア開発者の立場で「高速性」「利便性」を極めたデバッガです。
PARTNER-Jet2詳細はこちら(http://www.kmckk.co.jp/jet2/)をご覧ください。

RZ/G1シリーズのデバッグに必要なシステム構成と価格は以下のようになります。
(価格は全て、税別です)

■PARTNER-Jet2 本体
 Model10(トレースメモリ無し) ・・・100,000円
 Model20(トレースメモリ 4GB)・・・200,000円
 Model30(トレースメモリ 8GB)・・・300,000円
■PARTNER-Jet2デバッガソフト
 PARTNER-Debugger ARM・・・・・・・・・100,000円
 Multi-Core Debug Option ARM ・・・・・・・100,000円
 Linuxサポートパッケージ・・・・・・・・・・50,000円(プロジェクト単位、年間)

システム構成、お見積りなどのお問い合わせはこちらまで(http://www.kmckk.co.jp/mitu/jet2.php)。