OpenCV顔検出サンプルプログラム
更新日: 2019年10月 3日

Renesas Electronics Corporation
本ソフトウェアはRZ/G1シリーズ上で動作する顔検出サンプルプログラム及びソースコード一式です。
USBカメラ画像に対してOpenCVライブラリの顔検出関数を使用して検出を行います。
GUIはQtフレームワークを使用しています。
USBカメラ映像入力、GUI表示のサンプルプログラムとしてお使いください。

製品概要

◆特長
 ・UVCカメラ対応。V4L2によって制御。
 ・QtフレームワークによるGUI
 ・C++
 ・OpenCV 2.4.11

◆動作確認済み環境
 ・MCU:RZ/G1H, RZ/G1M
 ・Verified Linux Package:v2.1.0

◆パッケージ内容:
 OpenCV顔検出サンプルプログラム(バイナリ)
 サンプルプログラムソースコード、コンパイル環境及び実行環境
 サンプルプログラムユーザーマニュアル(英文のみ)
 OpenCVライブラリコンパイル手順書(英文のみ)

◆無保証、無サポート前提

◆ダウンロード後ははじめにREADME.txtをお読みください。

◆お問い合わせ先
 ルネサスマーケットプレイスお問い合わせページをご利用ください。