EtherCAT Master Stack [評価版]

acontis technologies GmbH
EC-Master は、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計、最適化されたマスター側のプロトコルスタックです。

製品概要

・ETG.1500マスタークラス完全準拠
・フットプリントの少ないプログラム
 -未使用の機能をディセーブルにすることでさらに調整可能
・ 最適化された高性能なイーサネット・ドライバー
・複数Feature Packの組み合わせにて動作可能
 -Class-A+Cable Redundancy + Hot Connect + Distributed Clocks
・ 組み込み向けのマスターとしても国内で多数の実績あり。
プラグフェスタには日本含むWWにて毎回参加しており相互接続性の品質が高い。

[評価版]
 評価版を御用命のお客様は、下記登録ページリンク(Acontis社)にて、
"EC-Master Linux"にチェックマークを入れて、ご登録お願いします。
  http://www.acontis.com/eng/products/downloads/registrierung-at-em.php

ご登録後、Acontis社よりダウンロードリンクをご提供します。