RZ/G Labo

RZ/Gプラットフォームでの製品開発に役立つ情報を提供しています。
  • Solution
  • Videos
  • CIP
  • Industrial Surveillance Camera
    Industrial Surveillance Camera

    Industrial Surveillance camera is a 1080p CMOS camera based on Renesas R8A77450(RZ/G1E) Processor with IR LEDs and night vision capability. It contains one main camera and there is a provision for secondary AHD camera on board, which user can add if required. Surveillance camera captures the video and stream it over Ethernet/ 4G LTE/ Wi-Fi networks.

    VVDN Technologies Pvt Ltd
  • RZ/G Linuxプラットフォーム コンサルティングサービス
    RZ/G Linuxプラットフォーム コンサルティングサービス

    フォーティシックスラボは、RZ/G Linuxプラットフォームを使用した製品開発に関連する各種コンサルティングサービスを提供いたします。

    合同会社フォーティシックスラボ
  • GUIフレームワーク " Qt "
    GUIフレームワーク " Qt "

    マルチプラットフォーム対応の1500を超える豊富なC++ライブラリにより、高い生産性で洗練されたGUIやタッチ操作を実現可能な開発フレームワークです。

    株式会社SRA
  • 組込みLinux導入トレーニングコース(2日間)
    組込みLinux導入トレーニングコース(2日間)

    組込みLinux導入のためのトレーニングコース(2日間)です。
    これからLinux開発を始める開発者向けの入門コースです。

    合同会社フォーティシックスラボ
  • Arm®認定テクニカルトレーニング(Arm Approved Training Center)
    Arm®認定テクニカルトレーニング(Arm Approved Training Center)

    Arm組込み開発が初めての方から、開発の第一線で活躍されているエンジニアの皆様まで、幅広くご満足いただける多種多様なトレーニングコースを用意

    株式会社DTSインサイト
  • Real-Time Capable Virtualization Solutions
    Real-Time Capable Virtualization Solutions

    In the course of the more and more increasing amount of CPU cores on modern embedded systems,
    virtualization becomes an important issue in current and future projects.
    Jailhouse offers Real-Time Capable Virtualization Solutions.

    emtrion GmbH
  • Linux Services
    Linux Services

    We take care of your Linux distribution on RZ/G!

    Support, maintenance, customizations, optimizations, and BSP development for a Linux distribution
    require expertise and a substantial commitment of time and efforts throughout the product life cycle.

    ENEA
  • Software Engineering Services
    Software Engineering Services
    In general Codethink provide:
    • Software engineering to deliver hard, system level projects
    • World class Linux and Open Source expertise
    • Solution and architecture design
    • Consultancy to improve software engineering practice
    • Design and build of software engineering tools
    • Strategies for long term maintenance of software
    • Lower client dependence on software vendors and third parties
    • Leveraging open source software and practice
    • Leveraging automation
    CodeThink Ltd.
  • RZ/G~危険を検知するステレオカメラ
    RZ/G~危険を検知するステレオカメラ

    物体認識技術を応用した危険感知システムのデモです。
    ステレオカメラの3D処理情報による秒間10コマの物体認識処理をRZ/Gで行います。
    空港や駅などの社会インフラにてステレオカメラが自律的に危険感知する様子がご覧になれます。

    ルネサス エレクトロニクス株式会社
  • MIRACLE Secure OTA IoT向けセキュアOTA
    MIRACLE Secure OTA IoT向けセキュアOTA

    RZ/Gで利用できるセキュアなデータ展開とアップデートを実現するクラウドシステムです。
    MIRACLE Secure OTAでは様々な証明書を利用して、開発者とデバイスを相互認証し、不正なソフトウェアがIoTデバイスに入り込むのを防ぎます。RZ/Gの場合セキュリティ領域TSIPに製品証明書が格納され外部から証明書を操作することができないため、証明書の安全性も担保されます。微細なコンテンツの修正から、ファームウェアやOSレベルのメジャーバージョンアップまで幅広く対応することが可能です。

    ミラクル・リナックス株式会社
  • すぐにアプリケーション開発が可能 EtherCAT開発の為のソフトウェア
    すぐにアプリケーション開発が可能 EtherCAT開発の為のソフトウェア

    EtherCATのマスターとスレーブ用のSDKを紹介するデモです。
    RZ/G1Eにマスター用acontis社(ドイツ)のSDK実装、 R-IN32,EC-1, RZ/T1にスレーブ用SLテクノロジー社製のSDKを実装しています。JSLテクノロジーの充実したサポートによりスムーズな製品開発が可能です。

    JSLテクノロジー株式会社
  • RZ/Gに搭載、機器への組込みを容易に「顔認証・性別年齢推定システム」
    RZ/Gに搭載、機器への組込みを容易に「顔認証・性別年齢推定システム」

    「顔認証・性別年齢推定システム」をマイコン向けに最適化かつ軽量化し、「RZ/G Linuxプラットフォーム」実装したデモです。顔認証エンジン NeoFaceは、世界的なコンテストで1位評価を獲得した顔認証エンジン。なりすまし防止等の「セキュリティ強化」からおもてなし等の「サービス高度化」まで幅広く活用できます。性別・年齢推定システム FieldAnalyst(NECソリューションイノベータ)は画像から性別・年齢等、人物の属性を推定するエンジン。マーケット情報の効率的な収集・人物の属性に合わせた情報提供(サービス向上)が可能です。

    日本電気株式会社
  • APS 初心者講座 組み込みLinux・RZ/G編
    APS 初心者講座 組み込みLinux・RZ/G編

    全8回からなる組み込みLinuxの講座で、RZ/Gを通して組み込みLinuxについて学習できます。
    第1回 RZ/G Linuxプラットフォームを使ってみよう!
    第2回 e2 studioでLinuxのアプリを作ってみよう!
    第3回 クラウド開発環境でカーネルのカスタマイズをしてみよう!
    第4回 RZ/G1CでWebサーバを構築してみよう!
    第5回 組み込みLinuxに商用SSL/TLSを実装してみよう!
    第6回 組み込みLinuxを高速起動してみよう!
    第7回 マーケットプレイスのソフトウェアで遊んでみよう!
    第8回 マーケットプレイスのソフトウェアで遊んでみよう!

    インスケイプ株式会社
  • Renesas RZ/G and Crank Software Demo
    Renesas RZ/G and Crank Software Demo

    Renesas has partnered with GUI tool developer, Crank Software, for both the RZ/A and RZ/G Series of MPUs.In this multi-application demo, created with the Crank Software Storyboard Suite and running on the RZ/G1M MPU,we demonstrate sample UIs for home or industrial thermostat, security panels, and building automation.

    Renesas Electronics Corporation
  • Renesas RZ/G Door Phone Demo
    Renesas RZ/G Door Phone Demo

    This is the Renesas RZ/G1 video door-phone demo in which one live video signal and three H.264-compressed MP4 movies are sent over Ethernet between sending and receiving boards (in this case RZ/G1M Starter Kits). This demo showcases multi-stream video compression/decompression along with Qt graphics.

    Renesas Electronics Corporation
  • Renesas RZ/G Qt and Multimedia Demo
    Renesas RZ/G Qt and Multimedia Demo

    The Linux BSP provided with the RZ/G Development kits contains a number of demos that can be launched from the Linux desktop.These include several demos that come with the Qt framework – for instance: Qt everywhere, Qt cinematic experience, as well as numerous Qml video shader effects.

    Renesas Electronics Corporation
  • Renesas RZ/G Embedded Vision Object Recognition Demo
    Renesas RZ/G Embedded Vision Object Recognition Demo

    This is an example of a computer vision application that demonstrates object identification on the RZ/G1M microprocessor.It was developed by Renesas software partner, Uncanny Vision, and uses the Caffe deep learning framework and a convolutional neural network (CNN) - called the Uncanny DLL (Deep Learning Network) - to perform the object identification.

    Renesas Electronics Corporation
  • RZ/G Linux プラットフォーム導入支援
    RZ/G Linux プラットフォーム導入支援

    近年、産業分野の組み込み機器の高度化に伴い、ネットワーク対応・マルチメディア対応・セキュリティ対応など、開発者の対応しなければならない範囲が急速に拡大しています。
    これにともなう開発期間の増加や、システムの開発・保守費用を含めたトータルコストの増加が大きな問題となってきています。この問題を解決するRZ/G Linux プラットフォームの始め方を解説します。

    ルネサス エレクトロニクス株式会社
  • CIPへの取組
    CIPTMへの取組

    RZ/G Linux Platformは、CIPプロジェクトが提供する、10年を超える長期サポートLinuxカーネルを採用しています!
    Linuxカーネルのメンテナンスに費やすコストを削減でき、信頼性の高い産業グレードのLinuxカーネルを製品に
    導入することができます。

    ルネサスエレクトロニクス株式会社

etc