RZ/G2 Group Application Note
更新日: 2019年4月25日

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルでは、RZ/G2グループのLinux OS上で動作するアプリケーションを開発するにあたり参考となるサンプルアプリケーションを提示し、その内容について説明します。

製品概要

このマニュアルには、RZ/GシリーズのLinux OS上で動作するサンプルアプリケーションの開発方法について記載されています。
Linuxの機能を使用したサンプルアプリケーションの他、GStreamerやQtを使用するサンプルアプリケーションについて、それぞれの章で説明します。

各章は2つの節により構成されています。
第一節では簡潔な一つのアプリケーションを例として、そのアプリケーションの概要、アプリケーションを作成するための開発環境、ソースコード、ビルド方法と実行方法について説明します。
第二節では、各項毎にサンプルアプリケーションを説明しており、ソースコードやソースの構成、ソースの入手方法、実行結果についてガイドします。

本ページより申し込みいただくことで、お客様の"MyPage"から以下のものがダウンロードできるようになります。

[提供物]
◆ドキュメント
 - RZ/G2 Group Application Note
◆サンプルソースコード
 - Linux application sample source code set
 - GStreamer application sample source code set
 - Qt application sample source code set

[対象製品]
◆ハードウェア
 - RZ/G2E: Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
◆ソフトウェア
 - RZ/G Verified Linux Package for 64bit kernel [評価版/製品版] Kernel version 4.19-CIP
 - RZ/G Multimedia Package for 64bit kernel [評価版/製品版] Kernel version 4.19-CIP