RZ/G1 Group Application Note
更新日: 2018年10月22日

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルでは、RZ/GシリーズのLinux OS上で動作するアプリケーションを開発するにあたり参考となるサンプルアプリケーションを提示し、その内容について説明します。

製品概要

このマニュアルには、RZ/GシリーズのLinux OS上で動作するサンプルアプリケーションの開発方法について記載されています。
Linuxの機能を使用したサンプルアプリケーションの他、GStreamerやQtを使用するサンプルアプリケーションについて、それぞれの章で説明します。

各章は2つの節により構成されております。
第一節では簡潔な一つのアプリケーションを例として、そのアプリケーションの概要、アプリケーションを作成するための開発環境、ソースコード、ビルド方法と実行方法について説明しております。
第二節では、各項毎にサンプルアプリケーションを説明しており、ソースコードやソースの構成、ソースの入手方法、実行結果についてガイドします。

本ページより申し込み頂くと、お客様の"MyPage"から以下のものがダウンロードできるようになります。
【提供物】
◆ドキュメント
 - RZ/G Series Application Note
◆サンプルソースコード
 - Linux application sample source code set
 - GStreamer application sample source code set
 - Qt application sample source code set

【対象】
◆ハードウェア
 - RZ/Gシリーズ全製品
◆ソフトウェア
 - RZ/G Verified Linux Package [評価版/製品版] カーネルバージョン3.10-LTSI
 - RZ/G Verified Linux Package [評価版/製品版] カーネルバージョン4.4-CIP
 - RZ/G Multimedia Package [評価版/製品版] カーネルバージョン3.10-LTSI
 - RZ/G Multimedia Package [評価版/製品版] カーネルバージョン4.4-CIP

※2018/10/22公開のRev. 1.04より、同日公開のVerified Linux Package新バージョンの環境に合わせた説明が追加されています。