RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境 Linuxカスタマイズツール・検証解析ツール ユーザーズマニュアル
更新日: 2018年11月 7日

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルは RZ/G Linux プラットフォーム の 開発環境サービス が提供する 、Linux カスタマイズツール と 検証解析ツール の操作方法を説明しています。これらのツールは e2studio 環境から利用することができます。

製品概要

このマニュアルは Linux カスタマイズツール と 検証解析ツール の使用方法を説明するユーザーズマニュアルです。

[説明内容]
・「Linux カスタマイズツール」と「検証解析ツール」のインストール方法
・Verified Linux Package のカスタマイズとビルドを行う「Linux カスタマイズツール」の操作方法
・カスタマイズした Verified Linux Package の未変更部分についてデグレード確認を行う「検証解析ツール(検証ツール)」の操作方法
・「検証解析ツール(検証ツール)」の結果を解析して問題解決のヒントを提供する「検証解析ツール(解析ツール)」の操作方法
・ターゲットボード上のメモリバス帯域の仕様状況を確認する「トラフィックモニタ」の操作方法