RZ/G シリーズ ソフトウェアマニュアル

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルはRZ/GシリーズやRZ/G Verified Linux パッケージの概要および特長とルネサスで提供するソフトウェアについて説明しています。
また一部Linuxのコマンドやアプリケーションの使い方、その他のコンポーネントについても記載しています。

製品概要

このマニュアルではRZ/G Verified Linux パッケージとしてルネサスより提供する下記ソフトウェアについて概要を説明しています。
[項目]
  ・Linux BSP
  ・OpenGL
  ・ウィンドウシステム
  ・Gstreamer
  ・GUIフレームワーク(Qt)
  ・セキュリティ
  ・Linuxインターフェース
  ・U-Boot


<Target> RZ/G Platform V1.0 ( for Linux Kernel Version LTSI3.10 )