RZ/G シリーズ テストプログラム作成ガイド
更新日: 2017年4月11日

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルはソフトウェア検証ツールに登録するテストプログラムの作成方法を説明しています。
テストプログラム自体をユーザー自身が作成する為の方法を説明しています。

製品概要

ルネサスでは本RZ/G Verified Linux パッケージを元にカスタマイズ開発をされるお客様に対して、RZ/G Verified Linux パッケージの未変更部分の動作確認に使用いただけるソフトウェア検証ツールを提供します。
このツールではルネサスが提供するテストプログラムの他に、お客様独自のテストプログラムを追加し実行する機能を持っています。
本文書では、ソフトウェア検証ツールに登録するテストプログラムの作成について説明します。