カテゴリ

はじめての方へ
Linux開発環境について
マーケットプレイスについて

最新のトピック

    • [RZ/G1E]VSPMのフィルタ処理で画像が崩れる
    • RZ/G1Eにおいて、質問があり投稿させて頂きました。 RZ/G1E (RZ/G1E Starter Kit用BSP + マルチメディアパッケージ) にて、GStreamerを用いて拡縮、画像表示、ファイル保存を実現しようとしているのですが、表示画像が添付ファイルのように崩れます。 具体的な処理の流れは次の通りです。  H.264デコード ⇒ VSPMで拡大&NV12形式に変換(データA)    データA ⇒ VSPMでフォーマット変換 ⇒ Waylandで表示    データA ⇒ NV12ファイル保存 実行したGStreamerのコマンドは次の通りです。 # gst-launch-1.0 filesrc location=input.mp4 ! qtdemux ! omxh264dec ! vspmfilter outbuf-alloc=true ! video/x-raw,format=NV12,width=800,height=480 ! tee tee0. ! vspmfilter outbuf-alloc=false ! video/x-raw,format=BGRA ! waylandsink sync=false async=false tee0. ! filesink location=output.dat sync=false async=false ちなみに、拡大時にI420形式に変換すると正常に表示されます。 # gst-launch-1.0 filesrc location=input.mp4 ! qtdemux ! omxh264dec ! vspmfilter outbuf-alloc=true ! video/x-raw,format=I420,width=800,height=480 ! tee tee0. ! vspmfilter outbuf-alloc=false ! video/x-raw,format=BGRA ! waylandsink sync=false async=false tee0. ! filesink location=output.dat sync=false async=false 原因わかる方、いらっしゃいますでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
    • ◆[クラウド開発環境]ビルドができない
    • 「ユーザがビルド可能な状態ではありません」と表示されてビルドができない場合はビルドサーバの状態が使用可能以外になっている可能性があります。
      クラウド開発サービスのユーザ管理ページでユーザ状態を確認してください。

    • ◆[クラウド開発環境]組み込みLinuxプロジェクトのプロジェクト作成
    • e2studioの組み込みLinuxプロジェクトのプロジェクトの作成画面で、チップ/ボード/ビルドバージョンの選択ができない場合はクラウドサーバの認証でエラーになっている可能性があります。
      e2studio上のビルドサーバ操作からユーザ認証をクリックして再度認証情報を設定してください。
    • ◆[クラウド開発環境]e2studioのプロジェクト作成画面
    • e2studioのプロジェクト作成画面で"組み込みLinux"が表示されない場合はe2studioを再度インストールしてください。
      インストール時に追加コンポーネントで「コラボレーション(SVN,Gitサポート)」を選択してください。
    • ◆[クラウド開発環境]SSHキーダウンロードボタンがクリックできない
    • クラウド開発サービスのページでSSHキーダウンロードボタンがクリックできない場合はビルドサーバ管理ページで稼働状態を確認してください。
      状態が停止済みの場合、ビルドサーバー起動をクリックして実行中になるまでお待ちください。
      また、状態が起動中の場合は実行中になるまでお待ちください。