air

ボード製品の購入

0
RZ/F製品が搭載されたボードがマーケットプレイスに掲載されているようですが、 購入はマーケットプレイスではできないのでしょうか?

返信(1)

| 返信する
  • ボード製品の購入につきましても、本マーケットプレイスで購入できるように考えており、現在準備中です。もうしばらくお待ちください。m(__)m

返信する

カテゴリ

はじめての方へ
Linux開発環境について
マーケットプレイスについて

最新のトピック

    • [RZ/G1E]VSPMのフィルタ処理で画像が崩れる
    • RZ/G1Eにおいて、質問があり投稿させて頂きました。 RZ/G1E (RZ/G1E Starter Kit用BSP + マルチメディアパッケージ) にて、GStreamerを用いて拡縮、画像表示、ファイル保存を実現しようとしているのですが、表示画像が添付ファイルのように崩れます。 具体的な処理の流れは次の通りです。  H.264デコード ⇒ VSPMで拡大&NV12形式に変換(データA)    データA ⇒ VSPMでフォーマット変換 ⇒ Waylandで表示    データA ⇒ NV12ファイル保存 実行したGStreamerのコマンドは次の通りです。 # gst-launch-1.0 filesrc location=input.mp4 ! qtdemux ! omxh264dec ! vspmfilter outbuf-alloc=true ! video/x-raw,format=NV12,width=800,height=480 ! tee tee0. ! vspmfilter outbuf-alloc=false ! video/x-raw,format=BGRA ! waylandsink sync=false async=false tee0. ! filesink location=output.dat sync=false async=false ちなみに、拡大時にI420形式に変換すると正常に表示されます。 # gst-launch-1.0 filesrc location=input.mp4 ! qtdemux ! omxh264dec ! vspmfilter outbuf-alloc=true ! video/x-raw,format=I420,width=800,height=480 ! tee tee0. ! vspmfilter outbuf-alloc=false ! video/x-raw,format=BGRA ! waylandsink sync=false async=false tee0. ! filesink location=output.dat sync=false async=false 原因わかる方、いらっしゃいますでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
    • Linun-PFクラウド開発環境にてiWave製RZG1CボードへHDMI出力させたい
    • Linux-PFクラウド環境にてビルドし、iWave製RZG1Cボード(iW-RainboW-G23S)を実行してみたところ、HDMI表示されなくなりました。 私の操作ミスやマニュアル確認不足かもしれませんが、このあたり、何か情報お持ちでは無いでしょうか? ■現象 Linun-PFクラウド開発環境にて、ビルド&書き込みした iWaveのRZG1Cボード(iW-RainboW-G23S)がHDMI出力されない。 iWave製サンプルソフト(購入時にボード上eMMCに書き込み済みのもの。)ではHDMI出力されています。 また同様の手順でビルド&書き込み実施したSK-RZG1MではHDMI出力されました。 ■わからないこと クラウドビルド開発環境において、iWaveのRZG1Cボード(iW-RainboW-G23S)の場合、 HDMI出力させるには何かユーザーの方で設定変更等必要なのでしょうか? (カスタムBSP作成対応など必要なのでしょうか?) ■やったこと ・e2Studioにてプロジェクト作成→ ディスクイメージビルド&ダウンロード。 (ビルド時の"標準コンポーネント選択"は初期値のままでのビルド及び、 初期時チェックされてない項目を全て選択しても実施してみました。) ・SDカードへディスクイメージ書き出し。 ・Bootデバイスをデフォルト(eMMC)から、SDカードへ変更。 ・ボード起動。 ■現象 ・カーネルまで起動しているが、起動完了後HDMIが表示されない。 (起動途中のYoctoのブートロゴ及び、起動ログ?の様な文言は表示さる。) ・起動完了時、下記エラーメッセージ表示される。 Failed to create display (No such file or directory) ・homeディレクトリ以下にあるサンプルアプリなど 試しに手動で実行してみるがやはりHDMIの表示はされない。 起動時と同様の下記エラーメッセージが出力される。 Failed to create display (No such file or directory) ) ■接続したHDMIモニタ FHD出力のPCモニタ複数台。 ※モニタとの相性を考え複数のモニタで接続確認してみました。 大変長文で申し訳ありません。 なにかおわかりでしたら教えていただけないでしょうか?
    • RZ/G1E + LCD-KIT-B01 on Yocto2.0 でLCDに表示させたい
    • お世話になります。 ※もし、投稿先が適切でない場合はご容赦ください。 RZ/G1E + LCD-KIT-B01 のStarterKitでYocto2.0(Kernel4.4+Wayland)を動作させるにあたり、 LCD-KIT-B01に出力させるにはどうすればよいか、何か情報が提供されている所はありませんでしょうか? カーネル・rootfsは以下の手順通り作成しています。 https://elinux.org/RZ-G/Boards/Yocto_2.0 Kernel3系については、以下の投稿を見つけたのですが、Kernel4系では該当するドライバが見当たらず苦戦しております。 https://renesasrulz.com/rz/f/rz---forum/7989/lcd-support-on-renesas-rz-g1e HDMIとRGB出力は動作しています。 以上、よろしくお願いします。

    • Linuxパッケージ
    • ルネサスさんから提供されるLinuxパッケージは 一般のディストリーションと同様なデスクトップ環境も パッケージングないしサービスが受けれますか?
    • CIPプロジェクト
    • 御社の下記HPを拝見しました。  https://www.renesas.com/ja-jp/about/press-center/news/2017/news20170216.html 御社プラットフォームで提供されるLinuxパッケージは既にCIPカーネルを採用して いるのでしょうか?